エレクトロニクス
および制御部品
パワー半導体用ドライバー
高性能インバータには、堅牢なドライバーが必須です
パワー半導体は常に進化し続けており、最新のトレンドに伴い新たな課題に直面しています。この急速に変化する環境において、変わらないことが1つあります。それは、パワーエレクトロニクスの設計をよりコンパクトにし、同時に出力電力を増加させるという課題です。
新世代のチップは超高速スイッチングが可能になりますが、過電圧対策が必要となります。今後のチップ設計は、性能をより高めるために、短絡耐量の低減のような他の特性が伴います。したがって、ドライバー側のエラー検出と制御は、より高速でより高精度に動作する必要があります。
SKiN技術のような新しいパッケージ技術と性能が向上したチップを組み合わせることにより、非常に高い電力密度のIGBTモジュールが実現できます。コンバータシステムでのこれらの利点を維持するため、ドライバー部のノイズ耐量を最高レベルに引き上げる必要があります。
当社のゲートドライバーは、パワーモジュールの技術進歩に常に対応しており、EMCノイズ耐性、高パワー出力、最大電流供給能力、および高度な保護機能を提供します。。