赛米控升级了用于可再生能源应用的大功率变流器
集成了驱动器和散热器的智能功率模块(IPM)(SKiiP4)与上一代产品相比,功率增大了17%,从1.4MVA增大至1.7MVA,同时具有市面上最高的功率密度。
赛米控,全球领先的电力电子组件制造商之一,升级了其SEMISTACK_RE,这是一款用于可再生能源(RE)的IPM。新的大功率变流器,用于可再生能源应用中,例如用于太阳能和采用了同步电机和双馈感应电机的风机中,也用在中央太阳能光伏逆变器中。
SEMISTACK_RE是水冷式三相变流器,带有B6CI 2象限或2 x B6CI 4象限配置,采用书型外壳的机械设计。最多可并联4台SEMISTACK_RE变流器,以支持6MVA的应用。SEMISTACK_RE系列以SKiiP4为基础,SKiiP4是新一代的赛米控SKiiP智能功率模块系列,在一个单一外壳中集成了功率组件、驱动器和散热器。
上个版本的SEMISTACK-RE基于3单元的SKiiP 3模块,每个模块的电流为1200A。更大的4单元的SKiiP 4的额定电流介于1000-1400A之间。因此,SEMISTACK_RE变流器的最大功率承载能力提高了17%,增大至1.7MVA。得益于SEMISTACK_RE电感非常低的平面直流母线和SKiiP 4的内部母线结构,即使在短路条件下,额定直流电压可以扩展到1250V dc。
SKiiP 4集成的新数字门极驱动器在原边和副边之间为所有的开关和控制信号提供了安全的电气隔离,甚至包括了温度信号。这使得用户可以省去昂贵的电气隔离电路。SKiiP驱动器具有CANopen设置和诊断通道 – 这在功率模块中是首次提供 - 允许访问故障存储器,这意味着SKiiP 4中的故障可被迅速识别和保存,供日后诊断使用。
由于其采用了100%免焊接的烧结工艺和创新的压接系统,SKiiP 4的热循环能力增加了5倍,最高结温度升至175°C。SKiiP 4的这些升级,再加上使用寿命长的薄膜电容,可确保最高的可靠性。
关于赛米控:
赛米控是一家国际领先的功率半导体制造商。成立于1951年,总部位于德国的赛米控公司是一家在全球有3900名员工的家族式企业。赛米控遍布全球的36家子公司及分別设在中国、巴西、法国、德国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克、南非和美国的生产基地,能够为客户提供快速高效的现场服务。
赛米控是芯片、分离半导体器件、晶体管、二极管和晶闸管功率模块、功率集成和系统的一站式供应商,产品用于工业驱动、风能和太阳能发电、混合和电动汽车、火车工业以及电源。赛米控是二极管/晶闸管半导体市场的领导者,并且占有全球30%的市场份额。(资料来源: IMS-Research „The worldwide market for power semiconductor discretes and modules“ 2011).
在欧洲,赛米控接管了一家创新的控制系统开发专家Compact Dynamics公司的大部分业务; 又与一家特定应用的控制技术供应商drivetek组成了合资企业;同时又全权接管了主力开发和生产逆变器、直流/直流转换器和充电器的VePOINT公司。这些行动都充分表现了赛米控在混合和电动汽车市场发展的决心和针对该市场开发和生产功率半导体的贡献。
最近,赛米控开发出一种革命性的功率半导体封装技术,摒弃了绑定线、焊接和导热涂层。新的SKiN技术采用柔性箔片和烧结连接,而非绑定线、焊接和导热涂层。这带来了更高的电流承载能力和10倍的功率循环能力 ¾ 这对于过去使用限制性绑定线连接的电力电子技术来说是不可想象的。因此,采用该技术的逆变器体积可以减少了35%。这种可靠且节省空间的技术是汽车和风力发电应用的最佳解决方案。
欲了解更多信息,请浏览www.semikron-danfoss.com