系统设计
高度集成电力电子系统
用于电动交通工具的赛米控丹佛斯电力电子
赛米控丹佛斯向客户提供用于汽车应用的集成电力电子系统已经近 25 年,在这些市场中积累了多年经验。最初只是在定制设计的外壳中结合功率硅及栅极驱动器,逐渐演变为高度集成的产品,现在包括控制电子及向量控制软件。迄今为止,赛米控丹佛斯制造的高度集成的叉车逆变器系统总数已超过 200 万。此外,赛米控丹佛斯制造了 100,000 台 400V 和 800V 逆变器,用于电动公交车和卡车。下面的时间表显示了过去三十年中赛米控丹佛斯向客户交付的用于汽车应用的电力电子产品。
汽车应用中对电力电子系统的要求
灵活、高效的电力电子设备是电动交通取得成功的核心要求。要实现最大功率密度,必须将电气损耗和热阻降至最低,同时还需要最大程度地集成元器件且价格合理。电磁兼容遵守欧洲注册车辆电磁兼容性指令中规定的电磁兼容性要求, 与车载主控制器连接的接口必须足够灵活,以便适应不同的条件。例如,基于 IGBT 的三相逆变器 SKAI 2 HV 第二代(如上图所示)的功率密度高达 20 千伏安/升,额定效率大于 98%。
SKAI 电力电子标准模块
所有 SKAI 电力电子系统都依据同样的架构原理,如下所示。所有这些系统的核心是功率部分,包括半导体开关、直流电容器组、相电流传感器、陶瓷基板上的直流母线电压与温度传感器,以及 EMI 滤波器及可选的其它无源元件。该系统还包括栅极驱动器、对过电流过电压及过温的保护功能、用于所有所需内部电压的隔离电源,以及 DSP 控制器。
赛米控丹佛斯 SKAI 产品家族的变流器现在已是第二代产品,为混合动力汽车及全电动汽车的使用进行了优化。SKAI 汽车功率系统拥有很高的集成水平,与同类可比系统相比具有很大优势。这些产品按照最新标准开发,能在较短时间内进入市场,开发成本更低。SKAI 系统是用低压 MOSFET 或高压 IGBT 作为硅基的标准平台。SKAI 系统也能按客户的规格进行开发。
可选控制软件 SKAIwareTM
汽车中控制单元与主控制器之间的接口既可以用 CAN 总线接口,也可以选用开关信号接口。另外还可提供基于磁场定向控制的电机控制软件 SKAIwareTM。SKAIwareTM 确保电机宽磁场削弱范围的稳定控制,因此能实现动态和高效的牵引传动及发动机解决方案。SKAIwareTM 一般通过 CAN 接收来自中央控制器的输入,并精确地将其转化成速度或扭矩。
SKAIwareTM 软件解决方案是遵照 MISRA-C 标准开发的,适用于 SKAI 硬件,、内置式永磁电机、表面式永磁同步电机以及三相感应电机而设计。不同类型电机的参数可通过此软件进行选择。SKAIwareTM 具有多种功能,如监控电机与逆变器的温度、电池深度放电保护、用于直流能源恢复的过压保护、依照 CANOpen 的 CAN 通信、通过汽车网络中 CAN 引导装载程序进行软件更新等。当然,用户还可以选择使用自己喜欢的控制软件。在某些应用场景下,控制器硬件也可以进行调整,满足特殊要求。
前期设计服务
设计可靠的电子或机电部件,重要的是准确获知运行条件,以便考虑老化的可能影响以及失效机理。除了应用区域的极端温度以外,这些运行条件主要包括温度范围与持续运行时间("任务曲线")根据具体要求,能够确定整体服务寿命以及关键负载变化对服务寿命的影响。通过这些详细的数据,可轻松优化电机控制。对于设计全部电传动解决方案的情况,赛米控丹佛斯能够按客户特定电机的传动设置通用 SKAIwareTM 电机控制软件的参数。而且还可以在交货前装载客户特定的控制软件。