应用支持
应用专业知识是我们的优势
赛米控丹佛斯应用团队如何帮助您完成逆变器设计
依赖于获取到的服务,技术支持和专家咨询,而助力客户获得成功。
今天,随着功率半导体产品的日益多样化,对客户支持的要求远远超出规格书中所包含的信息。只有在具体 应用条件下进行比较,比如电压、开关频率或冷却条件,才能显示出可用设备的性能差异。正因如此,我们不 断加强我们的专业应用技术支持—包括实验室规模和应用参考设计。
近年来,我们建立了一个由全球 25 个站点组成的网络,据此提供快速、全面的应用支持。在整个项目生命周 期中,我们的应用工程团队在本地和全球各地都与客户一起工作。我们努力理解并帮助我们的客户在他们的 项目中克服大大小小的挑战。 例如,我们进行电路拓扑研究,以充分了解最终用户应用的优点,并在需要时 进行基准测试。正是这种“以应用为核心”的方法使我们有别于他人。
赛米控应用团队如何帮助您完成逆变器设计?
测量支持
我们的试验台能够测试几乎所有2电平和3电平逆变器拓扑结构。直流母线电压最高可调至1500 V,交流输出电流最高可调至2000 A。通过可调的开关频率、功率因数和调制速率,可模拟现场工作条件对开关特性、过压、效率和温度等工作参数进行测试。
直流母线设计和电容器选择
赛米控丹佛斯应用专家与客户合作开发低电感直流母线设计,并帮助他们根据个别需求选择合适的电容器。
绝缘配合
在界定功率模块的电气间隙和爬电距离时,赛米控丹佛斯将所有欧洲和UL相关标准均纳入考量范围。我们非常愿意与客户分享我们的专业知识,帮助他们克服任何应用方面的挑战。
应用实例
应用实例可以帮助客户加快功率模块和门极驱动的前期设计工作和实验室测试。您可在我们的下载中心找到可用的应用实例列表及其技术说明。
使用寿命估算
我们能够根据客户的特定工况估算功率模块的使用寿命。对于负载变化较大的应用,如电梯、伺服驱动器和电动车辆,这一点尤其重要。
散热器和导热界面材料选择
凭借对散热器和导热硅脂的知识经验,赛米控丹佛斯应用团队可帮助客户选择最合适的产品,以获得更高的性价比和可靠的寿命预测。
技术研讨会
我们的技术研讨会和路线图讨论会涵盖与我们的产品范围和应用领域相关的所有主题。
了解更多