电力电子功率组件
助您取得成功的四个关键因素
上市时间至关重要
““上市时间至关重要,客户利用我们最先进的功率变流器和工程专业知识,就能以领先一步的姿态将新产品推向竞争激烈的市场...”
(Aseem Wahi, 系统方案解决部产品管理负责人)
我们生活在一个充满变数的时代,市场发展迅速,激烈竞争充斥全球。赛米控丹佛斯的电力电子功率组件能帮助客户适应市场需求,并迎接任何挑战。
我在此荣幸地向各位介绍赛米控丹佛斯全面的电力电子组件系列产品,其中融入了我们在40年功率组件设计成功历程中取得的杰出创新成果。
我们的服务与客户一样涉及多方面,以下四项特征凸显了这一点:上市时间、成本节约、全球生产和工程经验。对电力电子领域满怀热情并全心致力于高性能设计——这使得我们成为您的终极合作伙伴,在这个不断变化的电力电子市场创造价值。。
不同市场的经验
目前,赛米控丹佛斯的功率组件现场应用量超过100,000件,是电力电子功率组件领域的全球市场领先者。我们为全球主要的电气行业提供功率组件,多年来在所有相关应用领域积累了丰富经验,每个应用领域都对功率组件有特定的要求。我们的专业知识涵盖从成熟应用(如电机驱动器和可再生能源)到新兴市场(如能源存储和直流电网)的方方面面。
由于产品创新速度非常快,这些市场充满变数并蕴含很大的风险。赛米控丹佛斯在电力电子功率组件方面提供全方位的服务,令客户能够适时且以较低的风险涉足这些市场。
赛米控丹佛斯产品有助于通过高效使用电能来节约能源。
我们的专业知识涵
- 电机驱动器
我们为工业中采用的所有类型电动机提供变流器。赛米控丹佛斯电力电子功率组件有助于最大限度地提高任何二象限或四象限驱动器的效率。 - 风能
功率组件用于变流器以及控制叶片节距的驱动器。全球近乎半数的风力涡轮机都配备了赛米控丹佛斯功率模块和功率组件。 - 太阳能
赛米控丹佛斯重点关注光伏系统的成本和效率,提供的产品涵盖中功率组串式逆变器到兆瓦级集中式逆变器。 - 汽车充电站
EV充电基于电动车直流输电技术,要求使用功率强劲的半导体器件。赛米控丹佛斯功率组件可靠高效,可显著延长电动车的续航里程。 - 能源存储
高性能储能系统对于确保电网长久稳定至关重要,可将可再生能源更加平稳地整合到电网中。赛米控丹佛斯提供各类功率组件,非常适合此类应用。 - 城市运输设施
电气化运输应用具有循环运行特性,通过连续辅助供电系统维持多年运行,这要求驱动系统具有高度的可靠性。
涵盖所有要求的解决方案
电力电子功率组件由功率半导体模块、门极驱动、缓冲电容器、保护功能、直流母线电容器和冷却装置构成。
我们的产品组合涵盖从现成即用型平台(交付周期短,出厂即可安装)到集成度不等的定制功率组件,从安装在散热器上的模块到全集成式机柜,种类非常广泛。
产品系列
赛米控丹佛斯的理念在于尽量针对标准化产品和定制设计使用经过验证的标准平台。成本和交付时间降至最低。
通过使用最先进的技术,我们保证电力电子功率组件具有尽可能高的性能。其中应用了最新材料(例如宽带隙半导体和氮化铝DBC基板)以及特殊拓扑结构(例如三电平或五电平逆变器)。赛米控丹佛斯提供全系列功率组件,旨在凭借专用工程技术能力匹配应用所允许的创新水准。我们部分最新的功率组件基于最新的技术进步,使得我们为客户提供最好的结果。
助您取得成功的四个关键因素
在超过40年的高性能功率组件设计历程中,我们积累了丰富经验,巩固了助您取得成功的四大基本要素。在新产品创新必不可少的新兴市场中,企业需要保持敏捷性并快速进入市场。
在全球市场中,多生产据点在确保快速部署至多个国家方面发挥重要作用,同时也能满足当地需求并建立客户关系。质量和成本控制是任何项目取得长期成功的关键因素。最后,在竞争激烈的市场取得成功的基础是卓越的技术能力。赛米控丹佛斯的电力电子功率组件可满足这四项先决条件。
上市时间
- 缩短上市时间
- 快速提高产量
- 现成即用型功率组件
- 提供1,500种定制设计
- 全球售后服务
成本控制
- 降低投资和成本
- 得益于通用的测试和生产流程,生产转换非常方便
- 精益流程
- 通过认证的标准功率组件
- 集中协调的供应链管理和供应商资质认证
- 标准化认证流程和工具
全球生产
- 灵活的生产能力
- 通过本地服务提供全球支持
- 五个全球功率组件生产中心
- 功率组件生产/测试能力超过每年50,000件
- 合同制造能力
- 质量管理符合ISO 9001:2008认证
工程经验
质量和效率
- 最先进的技术
- 赛米控丹佛斯功率模块
- 超过40年功率组件设计和制造经验
- 经验丰富的应用支持团队
- 根据客户要求定制