环境保护
赛米控保护我们的环境
环境保护是赛米控不可或缺的一部分,塑造了我们的信念和在全球范围内的活动。作为欧盟环境管理与审计计划(EMAS)的成员,我们相信减少能源消耗和保护环境有助于公司实现长久生存与成功。
我们在德国、斯洛伐克和意大利的主要生产基地都通过了ISO 14001认证,德国生产基地符合欧盟法规No. 1221/2009的要求,各个办事处和制造工厂采购经过认证的环保能源,并对可重复利用资源进行了大力投资。我们节约使用原材料,尽量减少废弃物、废水、噪声及其他排放,以生产环保的产品。
我们通过减少生产基地的排放和废弃物,为更可持续的未来做出了重要贡献,而我们对环境的最积极影响通过产品达成,即帮助世界各地的客户提高能源的生产和利用效率。
CO2足迹
当谈到保护环境时,电力电子器件可以发挥最大的潜力来保护环境。电力电子产品主要用于有效控制和转换电力的应用,在解决未来的挑战时,如节约全球能源、减少全球排放、从可再生资源中获取能源,或推进电池电动车和混合动力车的发展,电力电子产品是其中的关键技术。
更重要的是,通过不断改进我们的产品和使用最新的技术,我们可以实现更高的电流密度或每个芯片面积上更大的电流。这意味着我们的电源模块和系统可以变得越来越紧凑。这在客户的应用中节省了材料、空间和重量--这也是节省了能源。
在功率模块的生产中,我们特别注意对环境的影响。这包括确保清洁空气,保护土壤和地下水,并将资源和能源的消耗保持在最低水平。为了实现这一目标,我们不断努力改进我们的工艺,并将我们的生产设备永久升级为最先进的系统。这不仅使水和化学品的消耗稳步减少,而且还意味着我们能够稳步减少与产量有关的能源消耗。
实现环境友好型生产的一个关键部分是拥有最先进的基础设施系统,包括我们生产区域的空调和设备及机器的冷却空气供应到压缩空气、真空和超纯水供应、废水处理和废气净化。
我们完全遵守相关的环境保护立法和法规,并履行由此产生的义务。在许多领域,我们所提出的要求超出了法定要求。我们的主要生产基地通过了ISO 14001认证。我们在纽伦堡的生产基地也符合欧共体1221/2009号条例的要求,是一家EMAS注册公司。
纽伦堡基地每年约60%的用水需求(20万立方米)由回收的水来满足。