SemiSel

我们大获成功的功率半导体选型工具

开始运行SemiSel仿真工具

立即仿真

对SemiSel仿真工具有疑问?

Contact us

SemiSel仿真工具快捷链接

开始运行SemiSel

SemiSel

您是否曾经问过自己:“我是否选择了正确的功率半导体?” 如果您问过,请了解赛米控丹佛斯损耗和温度仿真工具——SemiSel,它是根据您的具体应用要求帮助您选择正确的功率半导体的完美助手。出现于近20年前的SemiSel是同类产品中最早问世的产品,经过坚持不懈的改进,现已拥有众多新特性、新功能。

优势

效率更高、设计更紧凑、 功率密度更高,同时确保尽快上市、保持正常成本,这些要求不过是功率电子开发人员面临的一部分挑战。他们必须在千变万化的产品市场中选择合适的器件。SemiSel应运而生,这种高效的选型工具可帮助产品开发人员做出正确的选择。SemiSel 迄今仍是同类工具中最全面的免费工具,可以用于研究不同运行条件下的电子电路。 其在用户友好性、功能复杂性和速度之间做出了良好的平衡。从简单的额定工况、特定过载到整个负载周期或任务曲线的复杂计算,其计算功能用途广泛。全新仿真核提供了从平均仿真方法切换为时间连续模式的选项,确保在严酷工况下(如低频或0Hz逆变器运行)能以优化的性能快速得出结果。

SemiSel用于在考虑电压水平、开关频率或冷却条件的影响的情况下,对类似应用条件下的多种产品进行比较。SemiSel提供有关设备损耗和温度的必要数据,允许您在产品开发的早期阶段明确冷却要求。

应用

目前,SemiSel支持27种不同的电力电子电路,可以用于任何类型的应用,从用于通用变频器的简单单相整流桥,到用于太阳能或UPS应用的各种三电平逆变器拓扑,均可得心应手。您可以仿真一个用于电池充电器的DC/DC变流器 ,或者仿真一个用于电梯的有源前端逆变器,一切在于您的应用领域。得益于我们新的软件设计理念,每当市场上出现新趋势,各种新电路可以迅速在软件中实现。

产品范围

适用于所有赛米控丹佛斯产品

  • 整流二极管和晶闸管产品线
  • IGBT,软恢复二极管
  • 碳化硅MOSFET或肖特基二极管
  • 3A至6000A额定电流
  • 55V至3300V器件

关键特性

  • 可以仿真27种不同的电力电子电路
  • 从简单的额定工况到复杂的任务曲线,实现不同复杂程度的仿真
  • 对风冷和液冷系统提供冷却条件,使其与选用的封装和器件相匹配
  • 效率和温度结果一目了然

高级特性

使用SemiSel可以完全匿名地仿真所有赛米控丹佛斯产品,无需注册。一旦注册, SemiSel则将展现它的真正能力。除了一些基本功能,如保存仿真结果或从上一个环节加载仿真等,还有更多的功能有待探索!例如,新的导出功能意味着可以与同事或客户共享仿真结果。通过改变器件参数,可以研究不同门极电阻对开关损耗或最大正向电压的影响。全新SemiSel的大量神秘功能等待您发现!

  • 注册创建您自己的帐户
  • 登录即可感受其他功能的优点,如保存、加载和共享仿真、器件属性的修改选项等等
  • 与SemiSel支持团队保持联系
  • 以匿名用户的身份启动一个仿真,可快速、方便地选择功率半导体器件
SemiSel 高级特性

SemiSel – 在5步之内选定功率半导体产品

 

 

拓扑与电路选择

SemiSel 拓扑与电路选择

单击一个按钮即可选择适合您应用需求的电力电子电路,从用于通用变频器的简单单相整流桥,到用于太阳能或UPS应用的各种三电平逆变器拓扑,均在选择范围之内。全新SemiSel有27种电路可供选择,包括5种全新电路和21种之前版本已存在的电路。

  • 27种不同的电力电子电路以电能转换形式进行分组
  • 单击一个按钮即可选择电路

电路条件定义

SemiSel 电路条件定义

为了获得可靠的温度和损耗计算结果,需要精确规定电气工作条件。根据输入的工作条件,SemiSel将识别出有哪些产品(如有)符合您的要求。除了额定运行工况,您还可以计算指定时间内的某个过流工况,或通过上传一个具有复杂任务曲线及各种参数的表格来计算某种过流工况。全新SemiSel具有许多新的功能,如针对PWM逆变器可以选择不同的控制策略,以及针对所有电路均考虑了输出频率对温度波动的影响。

  • 使用不同控制策略的逆变器
  • 为整流桥和AC控制器引入高纹波电流(THD)因子
  • 简单过载或复杂任务曲线表格上传

功率半导体选项

SemiSel 功率半导体选项

从用于通用变频器的简单单相整流桥、到用于太阳能或UPS应用的各种三电平逆变器拓扑、再到用于电池充电器的DC/DC变流器以及用于电梯的有源前端逆变器——SemiSel帮助您正确选择适用于各个领域的功率模块。通过产品自动推荐功能或高级产品过滤器进行选择,找到完美匹配的结果。注册用户甚至可以修改各种产品参数,如通过修改门极电阻来适配开关速度,从而了解其对开关损耗的影响。

  • 从广泛的产品组合中选择产品,使其满足您的需求
  • 使用过滤器选项选择电气和封装特性
  • 进行纯文本数据库搜索
  • 修改门极电阻来适配开关速度,了解其对开关损耗的影响

散热器定义

SemiSel 散热器定义

正确选择功率半导体的一个重点是考虑实际的冷却条件。散热器性能随着功率模块的数量、大小和排列的不同而不同。为了帮助您确定风冷系统或液冷系统的散热器规格,SemiSel将针对您应用的典型散热器推荐热阻抗。或者,您可以输入自己的散热器的热阻抗,其将会被纳入软件计算中。对于已安装在散热器上的SKiiP或Stacks等产品,可以使用预先定义的散热器。

  • 自由定义冷却条件,同时提出风冷散热器或液冷散热器建议
  • 根据风量和流量调节散热器尺寸
  • 为SKiiP和其他半导体模块选择预先定义的散热器

仿真结果分析

SemiSel 仿真结果分析

您是否已为您的应用找到了完美的模块?SemiSel的仿真报告将帮助您回答这个问题。无论是在额定工况下还是在过载工况下,仿真过程中任何时刻,任何单个开关的性能都能详细地呈现在仿真报告中,使其成为快速、方便查阅仿真结果的最佳方式。。另外,仿真报告可以被保存和导出,供您与同事或客户共享。

  • 额定工况和过载时的温度和损耗
  • 所有半导体开关的结果均在“详细资料”部分提供
  • 放大功能可更详细地查看感兴趣的区域
  • 以PDF格式下载结果