功率半导体应用手册
465 页全面的功率半导体知识
功率半导体应用手册
集成在功率模块中的 IGBT 和 MOSFET 是当今电力电子电路的关键部件,其应用范围正在不断拓展到新领域。与此同时,整流二极管和晶闸管作为一种将电路连接到功率电网的高性价比方式,其需求也在不断增长。本应用手册旨在为用户选择与使用此类装置提供支持。
465 页全面的功率半导体知识
本手册包含基本的半导体背景知识,能够让读者对应用可能性与应用限制有更好的了解。封装技术与组装技术是影响模块性能与现场应用限制的主要因素,书中对此进行了深入阐释。文章中还论述了可靠性数据、生命周期分析以及关键的测试过程。本应用手册对数据表结构也进行了解释,并提供注释,能够帮助用户更好地理解数据表参数。
书中涵盖详细的应用相关信息,包括:重要运行条件下的电气配置,半导体驱动器与保护元件;确定热尺寸与冷却,并联与串联诀窍,寄生元件优化功率布局的组装诀窍,以及具体环境条件下的要求。
本书面向用户,为部件选择和设计工作提供帮助。宝贵的专业经验与详尽的实用知识相结合,书中汇总了迄今为止各类论文及专家意见中的大量精粹信息。
前言
自从第一本《IGBT和MOSFET功率模块应用手册》出版以来,伴随着不断增加的对化石能源有效利用的需求和为保护环境而更多地使用可再生能源的趋势,半导体元器件已经进入了许多新的应用领域。常规的行业发展趋势(空间要求、成本和能源效率)和进入新的应用领域(如恶劣条件下的分布式应用)带来了新的、更严格的要求,最先进的功率半导体的设备必须满足这些要求。出于这个原因,本手册比其前身更密切地关注与功率半导体应用有关的内容,且还涉及整流二极管和晶闸管。
这本手册主要针对产品用户,旨在整合迄今为止包含在许多独立文章和论文中的经验。为了清晰起见,在认为有必要的地方,对理论背景进行了简要介绍,以便对主题有更好的理解。更为深入的理论洞察可以在备受推崇的教科书中找到,其中一些已在本手册的参考书目中被引用。
赛米控丹佛斯丰富的经验和专业知识已经融入到这本先进的应用手册中,从用户的角度出发,涉及基于IGBT、MOSFET和适配二极管的功率模块,以及模块或分立元件形式的整流二极管和晶闸管。以这些元器件的特性为基础,该手册提供了关于如何使用和解释数据表的指引,以及关于冷却、功率布局、驱动技术、保护、并联和串联以及在软开关应用中使用晶体管模块等方面的应用说明。