电子与控制

用于功率半导体的驱动

高性能逆变器需要坚固耐用的驱动

功率半导体与客户控制电子之间的接口是栅极驱动器。因此,整个系统组件之间的相互作用对电力电子系统的质量起着决定作用。为了达到所需水平,栅极驱动器必须能够安全、可靠地进行开关,并且必须为每个运行状态提供完全保护,不论是为自己还是为某个应用。

高集成 IGBT 驱动器 SKYPER 12 压接型

作为功率模块与控制电子设备之间的接口,栅极驱动器是实现预期系统性能的重要环节。栅极驱动器的一个基本标准功能是能够安全可靠地进行开关,同时在任何规定的工作状态下提供系统保护。

新一代芯片可实现更快的开关速度,这就要求改善过压管理。此外,芯片发展的趋势之一是抗短路能力的下降,这表明更快、更准确的错误管理是不可或缺的。 功率密度的不断提高要求栅极驱动器对噪声具有无与伦比的鲁棒性。

我们的栅极驱动器紧跟功率模块的技术进步,具有电磁兼容性、高输出功率、高峰值输出电流能力以及先进的保护功能。